This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:TMDS442 HPD 供电电流限制吗?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275049/tmds442-tmds442-hpd-source-current-limit

器件型号:TMDS442

一位客户尝试集成我们的显示屏、并且出现间歇性视频问题。 我们确定、当显示器处于故障状态时、TMDS442开关下游的数字解码器未锁定到 TMDS 上。 视频通常在显示屏冷时无法正常工作、一旦运行了一段时间、视频就能正常工作。

在我们的设计中、HPD1通过953欧姆串联电阻输出回到源极。  我们发现在 HPD1和+5V 电源之间添加一个上拉电阻器可以解决视频故障、但我们需要寻找说明。

我们的假设是、我们客户的系统对 TMDS442 HPD 驱动器的负载过大。  我们注意到的一种不寻常情况是、在连接1K 欧姆 PUP 时、HPD 电压会随负载升高而下降、并且 HPD 电流要高得多。  客户的 SBC 消耗的电流高于我们的视频信号发生器、该发生器没有任何故障。

这是否表明 HPD1驱动器工作困难、这是否会影响 TMDS 视频?

HPD 电流测量

配置

HPD 电流

DVI_+5V

DVI_HPD (V)

电源

其中1K Ω PUP (R901)至+5V

+ SBC

2.188 mA 最大值

在趋稳至0.5 mA 之前打开显示时的电流为高电平

4.7伏

3.8V

8.3 mW

运行时的0.5 mA 标称值

*客户报告0.75 mA 与显示屏集成到完整的系统

4.7伏

3.8V

1.9mW

没有1K Ω PUP (R901)

+ SBC

0.385 mA 最大值

4.7伏

2.8V

1.08mW

运行时的0.381 mA 标称值

4.7伏

2.8V

1.07mW

没有1K Ω PUP (R901)

+图形发生器

0.301 mA 最大值

4.8V

3分钟

0.9 mW

运行时的0.300 mA 标称值

4.8V

3分钟

0.9 mW

我在数据表中不清楚该特定引脚的电流限制、可以对此进行一些澄清。

其他:
使用4个源输入中的3个、并连接两个灌电流输出。  按照建议、未使用的源极输入引脚保持开路状态。

谢谢你。

编辑:

表中提供了更好的配置说明、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、使用相同的视频解码器时、间歇性视频问题不会出现在图形发生器上、而是出现在 SBC 上?  

    当存在 间歇性视频问题时、HPD1上的电压是多少? 您是否还可以将 953欧姆电阻器替换为0欧姆电阻器,看看它是否有助于解决问题?

    TMDS442数据表列出了 VOH 和 VOL 的 IOH 和 IOL 测试电流。  尽管这些额定值并不表示 TMDS442的限值、但这些电流额定值仍然很好地指示下述的最大建议输出电流

    当出现间歇性视频问题时、您是否还看到 VCC 上出现压降?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    非常感谢您深入了解我们遇到的这个问题。

    1) 1)使用相同的视频解码器时、间歇性视频问题不会出现在图形发生器上、而是出现在 SBC 上?  

    是的、SBC 出现故障的频率更高。  其他来源出现了故障、但它们不太常见、可以通过切换输出的输入源来恢复视频。  这是我们在解码器无法检测到视频时开始执行的操作。  但是、这对于 SBC 无效。

    2) 2)当存在 间歇性视频问题时、HPD1上的电压是多少?  

    无论是否处于故障状态、电压都与表中显示的值保持一致。  从我们在示波器上看到的情况来看、通过 TMDS442器件的视频似乎处于故障状态、但视频解码器无法解锁。

     3) 3)您是否也可以将 953欧姆电阻器替换为0欧姆电阻器、以查看它是否有助于解决问题?

    我们使用了不同的串联电阻值进行了实验、但在使用0欧姆时看到了视频故障。  降低电阻值会降低 HPD 高电压和 HPD 低电压值。  客户告知 SBC 上有10K 欧姆的下拉电阻、因此会对 HPD 输出进行分频。 我在下面绘制了一个简单的等效电路来帮助解释。

    当 HPD1高于 TMDS442时、R901和 R1之间有一个5V 分压器、3.3V HPD1输出由 R743和 R1分压、导致 HPD 降至3.8V 而不是5V。  当 HPD1为低电平时、5V 在 R901和(R1 + R743)之间分压、使电压仅降至2.3V。  我们发现使用500欧姆的串联电阻(R743)时、高电平降到3.6V、低电平降到1.58V。  降低电阻有助于进一步降低低电压、我们可以对此进行实验、但它似乎不会影响 SBC 的运行。

    4) 4) TMDS442数据表列出 VOH 和 VOL 的 IOH 和 IOL 测试电流。  尽管这些额定值并不表示 TMDS442的限值、但这些电流额定值仍然很好地指示下述的最大建议输出电流

    我确实看到了4 mA 的 IOH 和 IOL 注释、但由于观察到输出的行为、需要对此进行确认。

    5) 5)当出现间歇性视频问题时、您是否也看到 VCC 上出现压降?

    不、我问我们的 EET、她说 VCC 是一致的。  她再次检查这一点,我将提供她的调查结果。

    我还需要补充的另一点是、我们确实对许多器件执行了泄漏测试、发现它们未通过此测试。

    再次感谢您、期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 HDMI 规范、源端的 VIH 最小值为2V、最大值为5.3V。 源端的 VIL 最小值为0V、最大值为0.8V。 TMDS442 HPD1是3.3V 电压将同时满足 VIH 和 VIL 条件。 但从说明中可以看出、SBC 上的下拉电阻器创建了分压网络、强10k 电阻器将 HPD VIH 拉至低于 SBC 源 VIH 电平。 但使用 R901 1k 电阻器时、HPD 上的电压会被重新上拉并高于 SBC 源 VIH 电平、并解决间歇性视频问题。  

    如果没有 R901 1k、而只是调优 R743、您是否能够解决此间歇性视频问题? 我关于1k 上拉至5V 的问题是 HPD1是否仍然可以正确驱动为低电平。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意低电压实际上超出了规格。  我们必须在不使用1K 上拉的情况下进行实验、以查看我们是否能够使视频可靠地工作。  在此配置中、HPD 电压确实下降到了0V。

    我们无法解释为什么1k 上拉使视频可靠工作。  我希望您可能会看到我提供的测量有问题。 如果没有1K pup、使用图形发生器时的 HPD 电压会比 SBC 高一点。  你认为这是什么?

    再次感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道 SBC 中的 HPD VIH 吗? 我想使用该10k 下拉电阻器时、没有1k 上拉电阻器的 HPD 电压可能无法满足 SBC 内的 HPD VIH 阈值。 但对于1k、电压会被拉高到阈值以上、然后它会工作。  

    对于视频发生器、我们是否知道 HPD 上是否也存在10k? 我想10k 不存在、或者弱下拉电阻器或较低的 HPD VIH 可能会解释视频发生器工作的原因。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们无法使用 SBC 原理图对其进行分析。  不过、我们在实验中使用了工作台电源而不是 TMDS442来提供 HPD。    在外部电缆上、我们的显示屏与 SBC 断开了 HPD。

    通过测试、我们发现 SBC 要求 HPD 高于1.7V。  当 HPD 电压降至该电压以下时、视频停止打开。

    我们的第一次测试失败、并移除了 R901 1K PUP 电阻器。

    1) 1)打开 SBC

    2) 2)等待几秒钟

    3) 3)打开显示屏

    4) 4)等待几秒钟

    5) 5)转台电源 HPD = 2.8V

    在此失败状态下、视频无法通过打开和关闭 HPD 来恢复。  电压增加到了5V、但这也无法恢复。  重置 SBC 后显示的视频。

    当 SBC 引导且视频成功显示时、可以使用 HPD 关闭视频、然后再打开视频。

    然后、我们在仍保持断开连接的情况下将 PUP 重新添加回去。  仅当在视频板上使用冷喷雾时才会出现故障。  诚然、TMDS442器件的额定温度仅为0C、因此冷喷可能太多。  当电路板回到环境温度时、我们将在明天继续测试。

    您是否还想知道为什么需要上拉?  在本例中、考虑到没有负载、这似乎很奇怪。

    以这种方式进行测试至少证明低 HPD 电压电平不是问题、并且 HPD 上也没有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、  

    根据您收集的数据、HPD 的电压不是问题。 增加 R901上拉电阻可能会增加可向 HPD 提供的电流量。 是否有方法可以在使用和不使用 R901上拉电阻的情况下测量 SBC 处的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishesh:

    不过 SBC 对于 HPD1驱动器来说负载太大。  不过、在最后一次测试中、我们的显示屏上的 HPD1与 SBC 断开、且在没有使用 PUP 的情况下仍会发生故障。

    我的第一篇文章列出了使用和不使用 PUP 时 HPD1上的电流测量值。  请参阅"1K 欧姆 PUP 至+5V + SBC"和"1K 欧姆 PUP 已移除+ SBC"。  这是您要找的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    是的! 我应该在回答前已检查整个线程的抖动。  您消耗的电流应在规格范围内。

    我有一个小小的建议。 在5步测试过程中、请在打开显示屏之前尝试打开 HDP 电源。  这可能是操作顺序问题。 有时、当显示屏打开时、它会将 HPD 驱动至0V、然后重新上拉。 打开显示后、如果打开 HPD、此过程可能会中断。  

    此外、我是否理解到仅当显示屏处于冷态时显示屏才出现故障、这一点也是正确的? 如果是、什么温度是冷的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常重要的问题,我想,这是一个非常重要的问题。

    您可能认为 HPD 需要从高电平开始。    我不确定 SBC 或显示屏是否需要此信息。

    当 R901为1K PUP 而 R743为953欧姆串联电阻时、HPD 电压始终保持在2.3V 以上、这是我们不再看到故障的配置。  我们试验了较低的串联电阻值、并开始在低状态电压降至0.8V 以下(即 HDMI 低阈值)时看到它们。  例如、使用100欧姆的串联电阻时、高电平状态电压为3.47V、低电平状态电压为0.63V。  因此、当打开时、显示屏实际上会将信号设置为低电平。

    MCU 运行后、我们显示器的软件可以控制 HPD。  通常、在 AFE 初始化期间、HPD 将在 POR 后保持低电平。  这样做是因为 EDID 存储在非易失性存储器中、这可以防止源在准备好之前读取它。  加载 EDID 后、允许 HPD 使用5V 输入变为高电平或低电平。  我们可以更改它的计时。  我们确实发现 SBC 实际上不需要 EDID。  在一次测试中、我把它留空、SBC 会显示视频。

    故障发生在显示屏断电后的环境温度下。  一旦显示屏运行一段时间、它就会始终检测并显示视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来不错。 在 MCU 运行期间、您能否澄清一下电路设置的方框图?

    1) 1) SBC 是发送器、AFE 是显示屏/接收器?

    2) 2)如果 HPD 应该从 AFE 转到 TMDS442、这是如何设置它的吗?

    我也不是完全理解这个问题。 添加的拉动电阻器是否可以解决显示器直到运行一段时间后才能正常工作的问题? 或者上拉电阻器是否仍然存在问题?

    很抱歉问了这么多问题,但我想在尝试解决之前充分掌握问题:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh、您好、 我准备好从州起飞了、下周将不会提供服务。  我们的高级电气工程师 Maria Fey 将在我外出时随时回答问题。  我们一直在为此共同努力,所以她将是非常有知识的。

    1) 1)是的、SBC 是拉电流、灌电流是 TMDS442 -> AFE。

    2) 2)是。 SBC 连接到 TMDS442 HPD1、TMDS442 HPD 接收器连接到 AFE。

    添加 PUP 以使 HPD 电压始终为高电平、可防止视频在环境下出现故障。  如果没有它、显示器需要运行30秒左右、视频才能正常工作。  我也无法解释这一点、但这是我们观察到的。

    我们是否可以将视频板原理图发送给您进行审核? 我的简化电路少了一些细节、这就让事情变得更容易理解了。

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew

    您是否会接受朋友的请求、以便通过私人消息将原理图发送给我们?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果有任何问题,请重新注释,该主题将打开备份:)