This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:输入引脚上钳位二极管的最大电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278187/ds91m040-maximum-current-of-the-clamping-diode-on-the-input-pins

器件型号:DS91M040

DS91M040:

LVCMOS 输入引脚上的钳位二极管是否存在最大电流。

在正常运行中、IO 电压将< VDD。

但我们有一种可能的条件(如果器件定序不正确)、在器件通电之前、可将10k 上拉电阻器连接到3V3。

每个 IO 的最大电流= 3V3/10k = 330uA

 受影响的6个 IO (总< 2mA)

这是否会造成损坏?

在此情况下、MDE 将为"0"、因此如果反向供电、器件不应尝试运行

MLVDS 接口还可热插拔:

是否可以在器件通电之前将 MLVDS 信号施加到器件?

(数据表表明它们并不完全清楚)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart、您好!

    这应该没有问题。 V_CL 参数使用-18mA 输入电流作为测试条件。

    是的、M-LVDS 接口是热插拔接口。

    此致、

    约什