Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 请帮助检查此原理图是否正确
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经查看了原理图、并发表了以下评论:
-我不知道用"VIO18_PMU"的电源网名称 VIO 电压是3.3V 还是5V、这个名称是否意味着电压电平是1.8V。 TCAN4550仅支持3.3V 或5V 电压电平。 如果需要1.8V 支持、则应考虑使用 TCAN4551、但当 VIO = 1.8V 时、该器件不支持晶振。
-晶体振荡器电路拥有优化性能所需的所有组件,特别是 OSC1和晶体之间的串联电阻器。 可能需要调整电容和电阻值、以实现 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册中概述的最佳性能。 (链接)
- nINT 和 GPO2管脚具有开漏架构,需要一个上拉电阻连接到 VIO 电压。
-请注意 RST (复位)引脚为高电平有效、因此在正常运行期间需要保持低电平
如果有任何其他问题、请告诉我。
此致、
乔纳森