This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:需要接受焊料引线区域的划痕级别- MPN:TRS3232EQPWRQ1

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278525/trs3232-need-acceptance-level-of-scratches-in-the-solder-leads-area---mpn-trs3232eqpwrq1

器件型号:TRS3232

您好:专家,  

祝您愉快!  

请查看下图、我们在其中注意到焊料引线区域有一些划痕。 您能否检查并告诉我们是否可以接受此条件?  

期待您对此事的宝贵支持。  

谢谢!  

此致  

Manoj Balakrishnan.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    因此、它看起来不像划痕在销的弯曲上-因此虽然它们可能会比标准的更加损害机械性能、但如果您可以将其焊下来而不会造成机械损坏、它应该能够工作。

    话虽如此-如果您担心、我相信您可能会因刮擦而返回器件、如果您收到我们的产品-如果是这种情况、请参阅此处的链接: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    此致!

    帕克·道德森