This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:VDDIO 和 VDDA3V3电压的斜升速度快于规定的速度

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277892/dp83826i-vddio-and-vdda3v3-voltage-ramp-up-faster-than-specified

器件型号:DP83826I

团队、

我的客户发现 VDDIO 和 VDDA3V3电压斜升持续时间快于指定的最小值。
其测量结果产生了215µs、但该规格要求500µs 最小。

它们关心电流信号斜升时间。 您能否确认是否可以接受或是否应进行更改?
需要注意的是、PHY 当前正在正常运行。 他们能够成功启动 Ping 测试。

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR:

    0.5ms 是要求最小电压斜坡持续时间。 如果持续时间小于0.5ms、则可能触发 ESD 保护事件、这可能会导致器件消耗大量电流。

    我仍建议遵循数据表中的规格。 由于客户看不到任何问题、应该没问题、但我们不知道这在不同温度下或持续时间过长时会产生什么影响。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    谢谢!

    Br、
    弗兰齐斯库斯