This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:PHY 地址配置问题无法设置0x0000

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277161/dp83822i-phy-address-configuration-issue-cannot-set-0x0000

器件型号:DP83822I

您好

我的一位客户在配置以太网 PHY 地址时遇到问题。  

PHY 地址通过以下配置设置为00000:

 

信号名称  

模式  

外部 PU/PU 电阻器 PD  

列  

1  

外部2.2千欧  

RX_D0  

1  

无外部 PD (内部 PD 电阻器)  

RX_D1  

1  

无外部 PD (内部 PD 电阻器)  

RX_D2  

1  

无外部 PD (内部 PD 电阻器)  

RX_D3  

2  

外部10K (PU)和2.49k (PD)  

 

他们进行了如上所示的配置、但 PHY 仍然没有采用此地址、似乎滞留在0x01上、这是 PHY 的默认地址。

在 RGMII 模式下运行 DP83822、并进行如下配置:

 

信号名称  

模式  

外部 PU/PU 电阻器 PD  

RX_ER  

3  

6.2k (pu)和1.96k (PD)  

 

我要求根据数据表将自举电阻器配置验证为1.96k、但问题仍然存在。  

这些引脚上的电压电平如下所述:

  1. RX_D0:0.011V
  2. RX_D1:0.233V
  3. RX_D2:0.202V
  4. RX_D3:0.231V
  5. 列:0.011V

在连接的两个 PHY 中、它们无法验证单个地址并且不能指向单个地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    客户是否将 COL 引脚的2.2K 电阻器连接为 PU 或 PD?

    客户是否可以读取寄存器467h 和468h? (注意:这些是扩展寄存器)

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 问题解决了、我们可以结束该问题。 客户处电阻器不匹配。