主题中讨论的其他器件: DP83640
感谢你的帮助。
DP83867E 我使用两个 SGMII EVM 进行背对背连接。 1000BASE-T 和100BASE-TX 的基本操作均无问题。
目前、我们正在考虑将其应用于 EtherCAT 和 CC-LinkIE TSN 等工业以太网。
这些工业以太网器件能够以不到1us 的高精度同步联网器件。 我们还确认可以使用正常的网络布线来实现同步。
在这里、我使用两个 DP83867E SGMII EVM 插入了一个背对背连接测试器件。
经确认可与 EtherCAT 和 CC-LinkIE TSN 实现同步、但无法确保1us 或更低的标准精度。 我想这可能是 DP83867E 的传播延迟造成的。 如此、我们将无法满足标准的要求、因此将无法实现我们的目标。
解决这个问题的方法、例如、在基于 TSN 技术的 CC-LinkIE TSN 中、我们认为可能有必要使用 TSN 的透明时钟功能来补偿传播延迟、 但 TI 的产品、您能提供一种解决该问题的方法吗?
谢谢你。