This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:通过 I2C 进行软件复位

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279187/tca9548a-software-reset-via-i2c

器件型号:TCA9548A

团队、  

TCA9548A I2C 多路复用器器件是否支持通过 I2C 通用广播命令00h 进行软件复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravikiran:

    TCA9548A 在使用通用调用命令0x00h 时不存在软件复位条件。  

    只有两种方法可以复位 I2C 状态机、即完全上电复位将 VCC 断电至 GND、然后重新上电。 另一种方法是在/RESET 引脚上置为低电平以在不关闭器件电源的情况下使 I2C 状态机复位。  

    此致、

    泰勒