This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:LAC-CAP 数据表中的最小值

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279128/tusb1004-minimum-value-in-datasheet-of-lac-cap

器件型号:TUSB1004

您好!  

LAC-CAP 的最小值为0.4英寸。 请参阅图9-1和表10-1。
这是一个距离较远的小布局。  

因此我检查了参考 EVM 板。 该距离也与该值一样小。  

较短距离的布线距离如0.4英寸的重要性如何?
为什么该距离未按所述实现?

谢谢!

斯特凡


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    这是一个好问题、让我来解释一下。

    数据表中显示的最小距离可作为降低回波损耗影响的指南。 这不是硬性要求、您可以将交流电容器放置在更靠近 TUSB1004的位置。

    交流电容器离器件的发送侧越远、电容器的回波损耗就越小。 这是因为交流信号击中电容器时振幅较小、因此反射强度较小。

    此致!

    谢恩