This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:sn65hvd1050

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279083/sn65hvd1050-sn65hvd1050

器件型号:SN65HVD1050

您好!

我会观察到有时在帧的末尾存在一个高位、我认为帧无效。

其他 tmsi 这一 hig 位是在 确认位中抢先的、但 hte 帧有效。

有人能告诉我什么是幸福?

该系统是通过 SN65HVD1050与 CAN 总线进行连接的三个电位。 电路板之间的距离为10cm、

是有效帧

无效帧

我不明白为什么该过压位于帧结束的中点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帧末尾的 ACK 位由所有已接收到帧的器件驱动。 多个器件的组合输出具有更高的驱动强度、因此差分电压会更高。 这是正常的、并且不会使帧无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高位位于 帧结束的中点、会发生什么情况? 为什么会发生? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACK 位。 两个接收器件都判定自己已接收该帧、因此该帧似乎有效。

    在任何情况下、SN65HVD1050都是在电气电平下工作;它的输出与 TXD 输入的信号直接对应。 如果您认为该帧无效、则必须查看 CAN 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、

    如果在通信过程中发生错误、总线上的节点会通过在总线上传输6个连续的显性位来指示有效错误。 如果在通信中存在问题、您可能会看到类似连续6个零的东西。 但事实并非如此。 这似乎是一个有效的通信,如克莱门斯指出。

    EOF 字段中的额外位将组成一个错误条件、你的控制器将检测到这个情况。

    此致!

    丹尼