This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:关于输入端子电压

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278867/ds90c031-regarding-input-terminal-voltage

器件型号:DS90C031

您好!
我正在设计一款采用 DS90C031的产品。
输入电压1.5kΩ 最大额定值(Vcc + 0.3V)和 ESD 额定值(HBM ESD/100pF 3.5kV)之间有何差异?
(1)如果 Vcc=0V、最大额定值和 ESD 额定值条件是否相同?
(2)它是直流电压和脉冲电压之间的差值吗?
(3)如属(2)类,是否有任何责任?
非常感谢您的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 等级适用于指定的 ESD 测试条件。 绝对最大额定值适用于所有其他(测试)条件。

    ESD 事件非常短、因此、尽管具有高电压、但能量很小。 其他类型的过压具有足够的能量来损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    如 Clemens 所述、DIN 最大额定值是在器件断开前可以施加的电压大小。 在许多情况下、您的 ESD 额定值将超过最高输入额定值。 不过、这些事件非常短。

    本用户指南(SLLA305A)提供了更多详细信息。  

    此致、

    约什