This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:无法识别 USB 器件

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273883/tusb2077a-usb-device-not-recognized

器件型号:TUSB2077A

您好-

我在让我的 PC 使用我的设计中的 TUSB2077A 识别/枚举(未连接下游器件)时遇到困难。 原理图如下所示。

通过阅读论坛、对于每个未使用的下行端口、我将引脚连接在一起并通过15k 电阻器拉至接地(未在下面的原理图中反映)。 没有解决这个问题

我一直在关注上电时的复位电路时序。 下面是一个示波器捕获(黄色:3.3V、蓝色:RESET、粉色:晶振)。 我假设问题可能是、我们使用的晶体需要几毫秒的时间才能稳定。 以下示波器捕捉基于复位线路上80k 和0.1uF 的 RC 滤波器、以使其保持低电平更长时间、从而在复位返回高电平之前时钟更加稳定。 但这还没有解决这个问题。 我们正在使用的晶振是 Abricon 的 ABC2-6.000MHZ-4-T。 我想我在其他论坛帖子中看到 ABC2系列可用作此 IC 的晶体。 是否建议使用其他晶体、因为数据表中的晶体已停产。

如有任何帮助,将不胜感激。 我被骗了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、已移除上行端口上的0.1uF 滤波电容器。 虽然仍为下行端口选择了这些端口、但我还没有尝试将任何内容连接到下行端口。 我只是想让我的电脑将 IC 识别为通用集线器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚马特:

     请将 C5/C6替换为22pF、将 R22替换为1.5k 电阻器 、并查看 PC 是否可以检测到集线器。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 的回复。 我按您的要求进行了尝试、但是 PC 仍然无法识别该设备。 您觉得晶体启动时间有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚马特:

      当复位达到 VIH (2V)时、晶振输出稳定、因此晶振外观正常。

      对于上游检测、可以尝试:

    1;在3.3V 电源上添加大电容(>4.7uf)。

    2:将复位电阻器从15k 更改为20k Ω。

    3;检查 PORTPWR、PORTDIS、HUBCONFIG 的状态。

      对于下行端口、需要使用电源开关来为下行端口提供5V 电压、但该设计未实现电源开关。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    再次感谢您的帮助。 我的计算机现在能够成功检测到集线器 IC,但在10秒钟左右后,它会检测到‘未知 USB 设备(端口重置失败)’。 "Generic USB Hub"仍会被检测到、并显示为已正确配置。 我假设这可能来自其中一个下行端口(都有15k 下拉电阻)、这些下拉电阻现在都没有与它们连接。 是否曾见过此错误?

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚马特:

      您进行了哪些更改以使通用集线器保持检测状态?

       对于下行端口、

       1:需要更换为22pF 电容。

       2:TUSB2077需要电源开关。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?