This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:无法识别设备

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, DS160PR421, DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278705/ds160pr412-unable-to-recognise-the-device

器件型号:DS160PR412
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412DS160PR421

尊敬的 TI 团队:

我们的一个新项目将 DS160PR412和 DS160PR421用于 PCIE4多路复用器、但发现 EQ 无法调整。 只有在 EQ 指数= 0、1、12、13、15 时、才有 PCIe3 X1速度(电缆是1.5米的 PCIE4 OCULINK 电缆)、其他情况下无法识别器件。  我们还发现、在使用不具有转接驱动器功能的 TMUXHS4412时、PCIE4可正常工作(通过较短的 OCULINK 电缆)。 您能帮助 分析问题的原因吗?

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../DS160PR412-SCH_2E00_.pdf

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我注意到、如果我正确理解原理图、PR412和 PR421的 RSVD 引脚都有1K 至 GND 连接。 这些是不应连接的 TI 测试引脚、否则可能会对器件运行产生负面影响。 它们是否悬空在真实的电路板上? 否则、应更正这些错误并重新测试系统。

    此致!

    Evan Su