This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311:是否可以连接 USB2.0

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311, TPD6S300A, TPD4S311A, TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275758/tpd4s311-whether-the-usb2-0-can-be-connected

器件型号:TPD4S311
主题中讨论的其他器件: TPD6S300A、、 TPD8S300A

您好,

TPD4S311的 SUB1和 SUB2引脚是否可以连接到 USB2.0?

如果没有,为什么不呢?

如果是、SBU1是连接到 D+、还是 SBU2是连接到 D+?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们在明天之前给您回复。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    有任何更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    为延误道歉! 是的、我们的所有保护器件 TPD8S300A、TPD6S300A 和 TPD4S311A 都应能够支持将 SBU 引脚连接到 D+/D-引脚。 由于两个连接器引脚(C_SBU1和 C_SBU2)是相同的、并且馈入它们相应的系统侧引脚(分别为 SBU1、SBU2)、因此没有方向要求。 您只需将相应的系统 SBU 引脚(SBU1或 SBU2)连接到系统侧的正确 D+或 D-线路。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    马特