This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:电源功能

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278236/thvd4431-power-supply-capability

器件型号:THVD4431

您好!

RS485模式下的最大短路电流称为250mA。  

芯片中是否有过流保护、以使其可以切断至低于短路电流或者电源的额定值来处理此电流。

如果我们执行一个外部过流保护、我们是否能够将它设定为100mA、这样它就不会影响正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路输出电流规格描述了器件的行为。 如果存在电流限制器、则该规格会更低。

    您可以使用任何外部保护电路、只要正常电流(最高50 mA)的电压不下降即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    正如克莱门斯提到的、250mA 是器件的反应方式。 您可以添加电流限制器、只要它对电路的影响很小-通常60mA 是 RS -485的建议输出电流-但使用100mA 限制应该可以提供一些裕量并正常工作。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    您可以建议使用限流电路来限制流向100mA 的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    1.如果您确实限制电流-请注意您将遵循 RS -485、但在电流受限时可能会发生故障;RS -485需要250mA 短路最大值+通过器件损失的其他电流。 本质上-为了实现合规性、不能限制电源树

    2.我没有很好的具体建议-最简单的方法是通过电源树-我会诚实地在我们的电源管理论坛 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/)中提出一个关于电流限制 LDO 的问题、因为这也许是最好的选择、因为他们对此比较熟悉 借助这些类型的应用-很大程度上这不是在 RS 至485中完成的、因为它使您的系统不符合 RS 至485标准。 老实说、我不会限制电流;我应重新建立电源树、以允许 RS 至485中的最大电流为合规性-因为不符合标准会从 RS 至485应用中带来很大的好处。 但如果您打算这样做-请在我们的电源管理论坛上提问、因为它们是最新的。

    此致!

    帕克·道德森