This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:ADC 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278757/tic12400-q1-adc-question

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400

大家好、

TIC12400 ADC 块在轮询模式下是否能正常工作? 例如、我的客户希望将 ADC 模式用作唤醒源。 有可能吗?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、ADC 在轮询模式下工作。  轮询模式和连续模式之间的唯一区别是湿性电流的控制方式。  在连续模式下、当触发位设置为"1"时会启用湿性电流、并在触发位设置为"0"之前保持开启状态。  在轮询模式下、湿性电流在轮询/测量周期开始时启用、然后在测量完成后禁用、并保持禁用状态、直到下一个轮询周期开始、此时再次启用湿性电流并重复该过程。

    不过、通过使用中断(INT)引脚来指示 INx 引脚状态变化、ADC 和比较器阈值配置的所有方面在两种湿性电流模式下都是相同的。  因此、您只需将 INT 引脚连接到 MCU 或功率稳压器使能引脚、就可以在其中一个 INx 引脚上检测到状态变化后将 MCU 从睡眠模式唤醒。  数据表中显示了这种情况的一个示例。

    此致、

    乔纳森