This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:我们能否让 Mac 拒绝重新连接 TUSB422?

Guru**** 2895660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278208/tusb422-can-we-make-mac-refuse-to-refuse-to-reconnect-tusb422

器件型号:TUSB422

大家好、

   客户使用 tusb422连接到 Mac 计算机的 C 端口、并且无法接收 Mac 发送的 Get Source Cap Extended 数据包。 超时后没有回复、从而导致 SOFT_RESET。 Mac 会一次又一次地执行该操作。 Mac 会注意到客户不断地插入和拔出设备。

  tusb422可否告知 soc MAC 未能 识别 tusb422并停止与 Mac 的连接?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

       TUSB422不支持 PD3" :获取拉电流上限扩展 消息"。

         TUSB422将消息错误地解释为良好的 CRC 并丢弃该消息

       唯一的解决方案是 禁用 PD 3并改为使用 PD2。

    此致

    布赖恩