This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:用于使用 SigCon Architect EVM GUI v3测试眼图扫描的 DS125DF111

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280594/ds125df111-ds125df111-for-using-sigcon-architect-evm-gui-v3-test-eye-scan

器件型号:DS125DF111

对于重定时器眼图扫描、需要更新驱动程序   

SigCon Architect EVM GUI v3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125DF111配置文件与 SigCon Architect v2.0.0.8而非 SigCon Architect v3配合使用。 可以 在此站点上的 SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES 包中找到此配置文件。

    https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

    此致!

    卢卡斯