This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:Linux 器件树重叠帮助

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280266/tcan4550-q1-linux-device-tree-overlay-help

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

我正在尝试在 NVIDIA Jetson Orin Nano 上移植 TCAN4550、但使用他们的构建工具时遇到问题。 当我从.dts 文件编译为.dtbo 文件时、我没有看到任何警告/错误、但当我将.dtbo 文件解压缩为.dts 文件时、我收到以下错误:

decomp_tcan.dts: Warning (unit_address_vs_reg): /__local_fixups__/fragment@5/__overlay__/tcan4x5x@0: node has a unit name, but no reg property
decomp_tcan.dts: Warning (gpios_property): /__fixups__:gpio: property size (102) is invalid, expected multiple of 4
decomp_tcan.dts: Warning (interrupts_property): /fragment@5/__overlay__/tcan4x5x@0:interrupt-parent: Invalid phandle
decomp_tcan.dts: Warning (interrupts_property): /fragment@5/__overlay__/tcan4x5x@0: Missing interrupt-parent

您能不能看一下我的.dts 文件(如下)并告诉我是否有任何问题?

/dts-v1/;
/plugin/;
/ {
        jetson-header-name = "Jetson 40pin Header";
        overlay-name = "TCAN4X5X";
        compatible = "nvidia,p3768-0000+p3767-0000\0nvidia,p3768-0000+p3767-0001\0nvidia,p3768-0000+p3767-0003\0nvidia,p3768-0000+p3767-0004\0nvidia,p3768-0000+p3767-0005\0nvidia,p3509-0000+p3767-0000\0nvidia,p3509-0000+p3767-0001\0nvidia,p3509-0000+p3767-0003\0nvidia,p3509-0000+p3767-0004\0nvidia,p3509-0000+p3767-0005";

        fragment@0 {
                target = <&spi3>;
                __overlay__ {
                        status = "okay";
                };
        };

        fragment@1 {
                target = <&spidev3>;
                __overlay__ {
                        status = "disabled";
                };
        };

        fragment@2 {
                target = <&pinmux>;

                __overlay__ {
                        pinctrl-names = "default";
                        pinctrl-0 = <&hdr40_pinmux>;

                        hdr40_pinmux: header-40pin-pinmux {
                                hdr40-pin13 {
                                        nvidia,pins = "spi3_sck_py0";
                                        nvidia,function = "spi3";
                                        nvidia,tristate = <0x00>;
                                        nvidia,enable-input = <0x01>;
                                };

                                hdr40-pin16 {
                                        nvidia,pins = "spi3_cs1_py4";
                                        nvidia,function = "spi3";
                                        nvidia,tristate = <0x00>;
                                        nvidia,enable-input = <0x01>;
                                };

                                hdr40-pin18 {
                                        nvidia,pins = "spi3_cs0_py3";
                                        nvidia,function = "spi3";
                                        nvidia,tristate = <0x00>;
                                        nvidia,enable-input = <0x01>;
                                };

                                hdr40-pin22 {
                                        nvidia,pins = "spi3_miso_py1";
                                        nvidia,function = "spi3";
                                        nvidia,tristate = <0x00>;
                                        nvidia,enable-input = <0x01>;
                                };

                                hdr40-pin37 {
                                        nvidia,pins = "spi3_mosi_py2";
                                        nvidia,function = "spi3";
                                        nvidia,tristate = <0x00>;
                                        nvidia,enable-input = <0x01>;
                                };
                        };
                        tcan4x5x_pins: tcan4x5x_pins {
                                hdr40-pin36 {
                                        nvidia,pins = "uart1_cts_pr5";
                                        nvidia,function = "rsvd1";
                                        nvidia,tristate = <0x00>;
                                        nvidia,enable-input = <0x01>;
                                };
                        };
                };
        };



        fragment@4 {
                target-path = "/";
                __overlay__ {
                        clocks {
                                can_clock: can_clock {
                                        compatible =  "fixed-clock";
                                        #clock-cells = <0>;
                                        clock-frequency =  <40000000>;
                                        clock-accuracy = <100>;
                                };
                        };
                };
        };

        fragment@5 {
                target = <&spi3>;
                __overlay__ {
                            #address-cells = <1>;
                            #size-cells = <0>;
                            tcan4x5x: tcan4x5x@0 {
                                    compatible = "ti,tcan4x5x";
                                    reg = <0>;
                                    spi-max-frequency = <10000000>;
                                    bosch,mram-cfg = <0x0 0 0 16 0 0 1 1>;
                                    nvidia,enable-hw-based-cs;
                                    nvidia,rx-clk-tap-delay = <0x7>;
                                    clocks = <&can_clock>;
                                    pinctrl-names = "default";
                                    pinctrl-0 = <&tcan4x5x_pins>;
                                    interrupt-parent = <&gpio>;
                                    interrupts = <&gpio 141  0x2>;
                                    controller-data {
                                        nvidia,cs-setup-clk-count = <0x1e>;
                                        nvidia,cs-hold-clk-count  = <0x1e>;
                                        nvidia,rx-clk-tap-delay  = <0x1f>;
                                        nvidia,tx-clk-tap-delay  = <0x0>;
                            };
                    };
            };
    };
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheer、

    这是一个在器件寄存器配置或硬件级别支持 TCAN4550的论坛。  我对 NVIDIA Jetson Orin Nano 没有任何专业知识、无法帮助确定如何使用他们的工具进行构建。 我认为您需要寻求 NVIDIA Jetson Orin Nano 或 Linux 社区的支持。

    但是、如果您有任何与 TCAN4550配置和操作直接相关的问题、我可以提供帮助、因此您可以随时在将来在此论坛上发布这些问题。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    实际上、NVIDIA 论坛曾提及我、是想看看 TI 是否有关于在 Linux 上移植 TCAN4550的说明。 我将跟进 NVIDIA,但如果您有除设备树绑定之外的任何参考,请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaheer、

    我们没有提供任何具体说明。  TCAN4550的 Linux 驱动程序已上传到 Linux 内核中、目前受到 Linux 社区的支持。  遗憾的是、我们的专业知识主要针对 TCAN4550器件、而不是 Linux。  我希望我能为您提供更多帮助、但我不知道是什么导致了您的编译警告和错误。

    此致、

    乔纳森