This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:在 DS90UB948不工作时进行图形发生器测试

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280556/ds90ub941as-q1-pattern-generator-test-with-ds90ub948-not-working

器件型号:DS90UB941AS-Q1

您好!

我们有一个 DS90UB941定制板,它通过双 FPD (STP)和948 EVM 通过附加的 FHD LCD 面板进行连接。 第一步、我们希望以内部时序在941上运行图形发生器。

通过使用 Analog LaunchPAD 工具、我们可以连接到941、并使用内部时序源配置图形发生器并将其启用。 但我们不会在948侧锁定。

图形发生器按以下方式配置:

Control/Status 选项卡如下所示:

当图形发生器运行时、FPD3-Status/Link 是否处于活动状态?  此外、对于941和948、信息选项卡上的像素时钟均为33MHz:

在941上、我们设置 MODE_SEL0 = 3 (无分离器、4个 DSI 通道)且 MODE_SEL1 = 1。 在948 EVM 上、DIP 开关配置 MODE_SEL0 = 1、MODE_SEL1 = 1、BISTEN = L。

感谢任何帮助!

约尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模式生成现在可以工作、问题是941上的 DSI 已通过 MODE_SEL1禁用。 不知何故、即使使用内部时序生成图形也需要 DSI。