This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:要求+/-60V 总线故障保护测试持续时间

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279489/tcan1051hgv--60v-bus-fault-protection-testing-duration-required

器件型号:TCAN1051HGV

您好、专家!

我们  在设计中使用了具有 CAN FD 的 TCAN1051HGVDR 故障保护 CAN 收发器。

我们需要对其进行 DVT 测试、以验证总线故障保护功能。

测试设置如下所示:

  • 在以下位置连接外部电源:
    • 情形1:"CAN1_HIGH"(+)和 GND (-)
    • 情形2: "CAN1_LOW" (+)和 GND (-)
  • 将直流电源设置为60V 电流限制10mA
  • 打开外部电源( 在不损坏器件的情况下执行测试时需要导通持续时间 )
  • 关闭外部电源。
  • 加电电路板主电源和检查 CAN 收发器发送和接收 数据是否相同。

对于上述测试条件、让我们知道  外部电源开关导通持续时间、用于在不损坏器件的情况下执行 DVT 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值未指定±70V 限制的最长时间;您可以使用适合您的任何故障持续时间。 (有人注意到叉车停在电缆上多长时间?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Palanikumar,

    如前所述、除非另有说明、否则我们数据表中的绝对最大额定值不受时间限制。 超出这些额定值即表示无法保证之后的运行。

    为了进行有效的测试、只需确保器件引脚上的正电压不会出现大幅过冲。 您的电流限制应该会有所帮助、但开关式高电压信号/电源轨在连接后可能会出现明显的过冲。 至于对引脚施加真正的60V 电压、没有时间限制。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢酒店的细节