This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:接口论坛

Guru**** 2756485 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280273/tcan4550-q1-interface-forum

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

您好、专家:

TCAN4550-Q1在馆中会发生被动唤醒故障。

  1. 客户软件不会让 TCAN4550进入待机模式。 但是、当我们读取该状态时、TCAN4550处于待机模式。
  2. nINT 引脚电压为高电平、nWAKE 保持低电平、从而使 MCU 无法 捕获唤醒信号。 TCAN 4550无法唤醒。
  3. 当我们读取寄存器时、0x0800 = 0xc8000460、MODE_SEL = 0x01:待机。
  4. 下面显示了一些错误

您能帮我解决唤醒故障吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    很抱歉、我不明白问题是什么。  器件似乎已唤醒并处于待机模式、但您也表示软件不允许执行此操作。

    您是否告诉我、TCAN4550不应该被唤醒、而应该仍处于睡眠模式?

    CANERR 位是 CAN 静默(CANSLNT)和 CAN 卡在显性(CANDOM)位的逻辑或。  这就意味着、当 CANERR 被设置为"1"时、CAN 总线上没有发送任何消息、并且它为"静默"、这可能是一个错误或者 CAN 总线卡在显性状态、这也是一个错误、会阻止 CAN 通信。

    此致、

    乔纳森