This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:STB、TXD 上拉

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279442/tcan1044v-q1-stb-txd-pull-up

器件型号:TCAN1044V-Q1

大家好、

我有一个关于内部/外部上拉的问题。

1. TXD 和 STB 在数据表的功能框图中绘制如下。 这个集成的上拉还是电流源? (STB 指定具有集成上拉电阻器)

我们推荐 STB 和 TXD 使用任何外部上拉电阻器吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.数据表显示的是"上拉"、而不是"上拉电阻"。 如方框图中所示、上拉电流源。

    STB 引脚在拉低时可以拉高至20 µA (请参阅其 IIL 规范)。 如果您需要更大的上拉电流以降低噪声灵敏度、则可以添加外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您还能评论一下 TXD 吗?

    而对于连接到 MCU 的上拉电阻值、是否没有建议的特定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXD 引脚也具有 IIL 规格。

    外部上拉电阻器的大小将取决于电路的要求。 常用值是10 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zena、

    克莱门斯的评论是正确的。 当 TXD/STB 的驱动源较弱或驱动源仅为开漏时、通常需要考虑这一点。 根据您客户的实施情况、可能需要、也可能不需要。 如上所述、添加一个额外的上拉电阻器没有什么坏处。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驱动源仅为开漏时

    尊敬的 Danny:

    能否解释一下有关开漏输出的更多信息? CAN 收发器的开漏输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果客户不使用上拉电阻器、基本上没有问题?

    或者、您能否检查一下我是否共享他们的原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数 CAN 控制器通过推挽输出驱动 TXD 信号、因此不需要上拉电阻器。 (仅当需要进行电平转换或连接多个收发器时、才会将 CAN TX 输出配置为开漏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数 CAN 控制器都可以驱动具有推挽输出的 TXD 信号,因此不需要上拉电阻器。

    STB 也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    有源 MCU 很可能会驱动具有推挽输出的 STB 引脚。 此引脚具有内部偏置(通常是外部偏置)的原因是、当 MCU 引脚为高电平时、输入引脚保持已知状态、通常是在软件配置其 IO 之前的情况。 由于这种情况、所有输入引脚内部偏置会将收发器置于对系统影响最小的状态:TXD 的隐性输入和模式控制引脚的低功耗模式。  

    包含外部偏置电阻器的原因是、如果需要不同的行为、则可以覆盖集成偏置、或者通过提供更强的偏置来提高信号的噪声抗扰度、而附近的耦合信号无法轻松地对偏置进行修改。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特