This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219 + LMH1208

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280105/lmh1219-lmh1219-lmh1208

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1208

您好!

我有一个应用需要将 EQ 用于 HD-SDI 的从1个信号到4个信号、我需要建议哪个选项更好。

对于我看到的、LMH1219 +LMH1208有2个选项:

1)将 LMH1219的 Out0连接到 LMH1208的 IN0 ,并将 LMH1219的 Out1连接到我的第二个 LMH1208的 IN0 (这似乎是合理的)。

2) 将 LMH1219的 Out0连接到 LMH1208的 IN0,然后将 LMH1208的 Out0连接到第二个的 IN0。

选项2位于 LMH1208的数据表中、我想了解他们为什么这样做、而不是像选项1那样。  

(我的信号不超过3G、但我们经验 这款器件 和我想保留12G 选项)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avad、

    您可以选择这两个选项中的任何一个。 首选方案1、因为我认为这个 PCB 布局更简洁。

    此致、Nasser