This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电压传输问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280182/pca9306-voltage-transmission-issue

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

您好

我对电感器的电压传输有疑问、 PCA9306DCUR :  

如果芯片引脚 SCL1/SDA1或 SCL2/SDA2的 I2C 输入具有低电平电压(0.1V)、对应于 SCL2/SDA2或 SCL1/SDA 的芯片另一端 是具有低电平电压(0.1V)、还是接近0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件为无源开关。 输出电压将与输入电压相同(在开关电阻上加上一个小的压降、具体取决于电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    此问题类似于您创建的 TCA9548A 线程。 PCA9306是如 Clemen 所述的无源器件。 输入侧电压与输出电压有所不同、RDS_ON 压降 x 内部开关的直通电流。

    此致、

    泰勒