This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:通过 FMC 连接器进行 SPI 访问

Guru**** 2895480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279935/afe8030evm-spi-access-via-fmc-connector

器件型号:AFE8030EVM

您好!

我已经修改了 EVM、以便通过 FMC 进行 SPI 访问。 已安装将 FMC 引脚连接到 SPI 信号的电阻器、并移除了将 FTDI 信号连接到 SPI 信号的电阻器。 我只是尝试读取地址0x00的内容、我只得到0。 无论我读取哪个寄存器、我都会得到0。 我已经探测了 SPI 信号、我看到 CLK、使能和数据输入信号正在正确切换、但芯片没有响应。 我还可以做什么/探测以确定芯片是否处于活动状态?

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    请查看您是否可以回读寄存器0x06。 您应该能够回读0x20值。 谢谢!

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang。 我实际上已经尝试从地址0x00到0x09读取所有寄存器。 我会始终得到0。 我们很少有为 SPI 修改的电路板。 在正常工作的板上、我从0x00寄存器读取0x30、从0x06寄存器读取0x20! 不知道为什么所有板的工作方式都不同。

    --阿贾伊