This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:电压传输问题

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280180/tca9548a-voltage-transmission-issue

器件型号:TCA9548A

您好

我对 TCA9548APWR 的电压传输有疑问:  

如果芯片引脚 SDA/SCL 的 I2C 输入端存在低电平电压(0.1V)、它会在芯片另一端的 SD[0:7]端子上造成低电平电压(0.1V)还是接近0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件为无源开关。 输出电压将与输入电压相同(在开关电阻上加上一个小的压降、具体取决于电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    克莱门斯很好地回答了这个问题。  

    TCA9548A 是一款由 I2C 无源控制的开关。 将主 I2C 通道与启用的下游通道隔离的元件是一个具有小 RDS_ON 的 passFET。 低电平输入0.1V VOL 将出现在输出+ RDS_ON x iPass (通过通道的电流)上。  

    此致、

    泰勒