This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN IP 验证建议

Guru**** 2125620 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280033/can-ip-validate-suggestion

主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

在我们处理 CAN IP (控制器局域网)并使用 FPGA (Nexys A7验证板)进行验证时、我们需要了解应使用什么传感器器件来传递输入、

您能否提供有关相同方面的任何信息。

谢谢。
M.Reuel Joshua。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuel:

    感谢您在 E2E 上分享您的问题。  

    这是接口论坛、您可以借此与收发器器件相关的专家进行交流。这包括 CAN 收发器和 SBC、以及集成收发器和控制器器件 TCAN4550。 这些器件中的大多数仅关注 CAN 待机的物理层要求、不了解协议。 如果不由来自主机 MCU 的数据驱动、单独收发器无法生成 CAN 帧。  

    我们最基本的收发器器件是 TCAN1044A (8引脚、待机模式)或 TCAN1043A (14引脚、具有 WAKE/INH)。 如果您要在系统中评估 CAN、我建议将这些器件之一与您选择的 CAN 控制器配合使用。  

    如果您对 CAN 标准或 CAN 系统中使用的收发器有任何疑问、敬请告知。 如果您在其他领域需要帮助、可以在其他论坛上发布信息或告诉我、我可以将您与合适的专家联系起来。  

    此致、  
    埃里克·肖特