This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:10GBASE-KR 眼图模板

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279473/tlk10031-10gbase-kr-eye-mask

器件型号:TLK10031

您好!

为了验证我们电路板上 TLK10031数据路径的性能、请使用10GBASE-KR 眼罩或眼罩定义为您提供支持。

谢谢。

罗伊·罗伊夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    遗憾的是、此器件没有眼罩。 我建议查看数据表中高速串行发送器和接收器的电气特性。

    此外、您可以参考 IEEE 标准802.3中的第72.7"10GBASE-KR 电气特性"。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    是的、我见过第72.7节、但遗憾的是、没有眼罩、很难在第72.7节中构建眼罩。

    我会尝试创造出一些东西从它,谢谢:)

    谢谢。

    罗伊·罗伊夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    很抱歉给您带来不便。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致!

    卢卡斯