This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:EQ 和 DEM 设置寄存器

Guru**** 2900290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279789/ds125mb203-eq-and-dem-setting-registers

器件型号:DS125MB203

大家好!


我对 DS125MB203有疑问。

如果我要在 D_IN0±→S_OUTA0±方向上调整 EQ 或 DEM、是否应该设置 CH4 (D_IN0–S_OUTA0)寄存器?
同样、如果 S_INA0±→D_OUT0±、那么它是 CH0 (NC–S_INA0)寄存器吗?
没有针对 S_INA0±→D_OUT0±的 CH 说明、所以我想知道。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果要在 D_IN0±S_OUTA0±→方向中调整 EQ 或 DEM、是否应设置 CH4 (D_IN0–S_OUTA0)寄存器?

    是的、正确。

    [quote userid="388934" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279789/ds125mb203-eq-and-dem-setting-registers 类似地、如果 S_INA0±→D_OUT0±、它是 CH0 (NC–S_INA0)寄存器吗?

    要调整 S_INA0上的 EQ、请写入寄存器0x0F (CH0、NC - S_INA0)。 要调整 D_OUT0上的 DEM、请写入寄存器0x18 (CH1、D_OUT0 - S_INB0)。

    RXDET 和 EQ 存在于转接驱动器输入附近。 要调整这些设置、请选择与正确输入相对应的通道。 VOD 和 DEM 存在于转接驱动器输出附近。 要调整这些设置、请选择与正确输出相对应的通道。

    此致!

    卢卡斯