This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR906Q-Q1:与 DS99R103串行器的兼容性

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DS99R103, DS99R104, DS90C241
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263091/ds90ur906q-q1---compatibility-with-ds99r103-serializer

器件型号:DS90UR906Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS99R103DS99R104DS90C241

您好!

DS90UR906Q 解串器是否与 DS99R103串行器兼容?

谢谢

此致

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    是的、这些器件是兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    为了使  DS90UR906Q 与 DS99R103串行器兼容、如何设置 DS90UR906Q 器件?

    如何设置 CONFIG[1]和 MAP_SEL[1]?

    如何将 DS99R103的 DIN[23:0]映射 到 DS90UR906Q 的解串化信号  (R[7:0、G[7:0]、B[7:0]、...)?

    此致

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    为何不将配套的 DES  DS99R104与 DS99R103配合使用 ? 这比较简单、直接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    我们在设计中使用 DS99R104、但由于产品的辐射 EMI 问题、我们需要解串器的扩频发生器功能。

    所以、  

    为了使  DS90UR906Q 与 DS99R103串行器兼容、如何设置 DS90UR906Q 器件?

    如何设置 CONFIG[1]和 MAP_SEL[1]?

    如何将 DS99R103的 DIN[23:0]映射 到 DS90UR906Q 的解串化信号  (R[7:0、G[7:0]、B[7:0]、...)?

    此致

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    DS99R103与 DS90C241类似、因此请使用 C241的兼容模式、如图所示。

    我正在寻找位映射、希望明天能给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、

    有关将 RGB 映射到并联的信息、请参阅此应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我现在准备好了串行器 ds99r103和解串器  DS90UR906Q。

      正如您在上一篇文章中所说的、DS90UR906Q 已针对 DS90C241配置为兼容模式。

    在接收器侧、我们没有对所有线路进行正确的数据映射。

    在某些信号上、我们具有存在于其他引脚上的信号的副本。 这些信号会发生这种情况:

    *R[6]=R[0]

    *B[6]=B[0]

    *G[6]=G[0]

    *R[7]=R[1]

    *B[7]=B[1]

    *G[7]=G[1]

    *Hs=R[2]

    解串器配置有什么问题?

    您能为我们提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我能否为您提供进一步帮助、因为这些器件已经非常旧(超过15年)。 但是、让我进一步在内部搜索一下、也许我会找到一些支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我找不到有关这方面的任何其他支持材料。