This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD37:VOH 低于要求

Guru**** 2965370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280027/sn65hvd37-voh-lower-than-requirement

器件型号:SN65HVD37

大家好、

我的客户在 其新设计中使用了 SN65HVD37DR。

他们最近发现该器件的 VOH min = 2.4V@IOH =-8mA、低于其所使用的 MCU、其中 VIH = 2.7V。

电路板已修复、他们可以对设计进行很少的更改、而且客户不想在此时改用其他器件。

是否可以降低 IOH 以提高 VOH? 客户是否可以执行其他任何操作来提高 VOH?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 输入是否实际灌入8 mA? 当连接到高阻抗 CMOS 输入时、实际 VOH 将接近3.3V。请参阅 [FAQ]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果 MCU 输入为高阻抗、此时您从 SN65HVD37的输出中汲取的电流非常小、则输出电压应更接近 VCC (3.3V)。 8mA 通常有大量电流从接收器中流出-因此大多数应用通常具有比规格所述更好的性能、因为8mA 的性能通常远超 SN65HVD37的实际拉电流。 但是、由于我们如何规格而存在风险-我预计此类标准 MCU 连接不会出现很多问题、但将来这些问题应该可以解决不匹配问题。

    此致!

    帕克·道德森