This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212的 Si 型号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279999/tusb212-si-model-of-tusb212

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

尊敬的团队:

请帮助提供这两个 USB Re 驱动程序的 SI 模型、以供客户运行仿真。
TUSB212RWBR
TUSB1002ARGER

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于 TUSB212、我们有一个 HSpice 模型、我们保留在 NDA 下、因此如果您可以使用客户的 NDA ID 通过 E2E 向我发送一个 PM、我会将其发送出去。

    对于 TUSB1002A、我们可在 TI.com 的产品页面下获取2款模型、如果您能够访问和使用这些模型、敬请告知。

    请告诉我该 NDA ID、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。

    瑞安