This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:如何使用 DS90UB953图形发生器生成最大总线负载

Guru**** 2914330 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279010/ds90ub953-q1-how-to-generate-the-max-bus-load-using-the-ds90ub953-pattern-generator

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1ALP

您好、TI 专家!

我们正在开发一个 测试应用、以在 DS90UB954-Q1上生成最大总线负载:

该测试应用检查 DS90UB954-Q1是否 可以在最大总线负载下运行。

我使用相机时:传感器是 IMX490, 串行器 是 DS90UB953

因此、我要为 DS90UB953图形发生器配置寄存器、以生成到  DS90UB954的最大总线负载。

您能否为 DS90UB953图形发生器提供一组寄存器配置、从而 为 DS90UB954生成最大总线负载

提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何   根据寄存器组配置计算 DS90UB953图形发生器生成的总线负载(多少 Gbps)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    感谢您提出该问题。 在本例中、您是否指的是以 FPD-Link 可传输的最大 CSI-2数据速率运行? 这还取决于解串器上使用的振荡器(23 -26MHz 基准时钟的选项)。

    此外、在解串器 UB954上有两个 FPD-RX 端口。 是否要同时运行这两个函数?

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此外,在解串器 UB954上有两个 FPD-RX 端口。 是否要同时运行这两个命令?

    =>是的、 由于我的系统、我想同时运行这两个示例:2个  UB953连接到1个 UB954



    在本例中,您指的是运行时的最高 CSI-2数据速率,该速率可通过 FPD-Link 传输

    我在 DS90UB953数据表的第7.6节中看到: DS90UB953 图形发生器能够生成可发送到 DS90UB954的测试图形、就像从成像仪/传感器接收到视频数据一样。
    我希望您帮助配置此 图形发生器以及如何 计算   DS90UB953图形发生器生成的总线负载(多少 Gbps)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    UB953图形发生器生成的 CSI-2有效载荷将取决于 UB953上 patgen 寄存器的配置。 UB953 ALP 配置文件中有一个图形发生器选项卡、您可以在该选项卡中看到这些选项。

    要将其转换为数据吞吐量、可以使用随附的 Excel 工作表计算器。

    e2e.ti.com/.../6404.TI-Imager_2D00_Serializer-Data-Rate-Calculator-v2.1-_2D002D00_-Non_2D00_NDA.xlsx

    还有一点需要注意、UB954有一个 CSI-2输出端口、每通道的总吞吐量可高达1.6Gbps。 在这种情况下、我们希望在每个 FPD 端口上使用最大3.2Gbps 的数据速率。 此处必须同时考虑 FPD 带宽和 CSI TX 带宽。

    此致!

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我还有一个问题:如何测量我在 UB953上配置的总线负载? 物理设备或软件或统计寄存器?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

     数据速率计算器是计算当前设置中利用的 CSI 带宽的有用方法。 为此、您需要 FPS、行长、行数和数据类型。

    此致!

    托马斯