This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:USB2.0 FS SPDT 多路复用器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TMUXHS221, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278624/ts3usb221-usb2-0-fs-spdt-mux

器件型号:TS3USB221
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221
 我们正在寻找适用于 USB 应用的双通道 SPDT 开关。 所支持的速度也可以是12Mbps、因为 这是调试目的所必需的、所以如果这 对我们来说可以节省一些成本、全速开关也就足够了。
在我浏览产品组合时、我看到 TS3USB221绰绰有余地可以满足我们的要求。
您能为该应用推荐任何有利的产品吗? 如果没有特定于 USB FS 的开关、那么 USB HS 开关也将为我们完成工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandan:

    此多路复用器的应用是什么? 这是用于新系统吗、还是您是否正在寻找  使用 TI 多路复用器替换竞争对手器件?

    对于我们的多路复用器、我们没有任何特定于 FS 的多路复用器、因此我建议您查看 TS3USB221和 TMUXHS221。 TS3USB221是我们更为常用的一款多路复用器、可根据 ESD 需求(TS3USB221A/E)进行 不同的变化、而 TMUXHS221是一款较新的器件、其在不同封装中的性能类似。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉回复中出现延迟。 我认为  TS3USB221器件非常适合我们、而且我们还将增加外部二极管来抑制 ESD 瞬变。

    这是新应用程序。

    我们正在尝试使用该开关为外部 USB 连接提供路径、以便在 PCBA 中调试2个处理器、这两个处理器都处于器件模式。

    我将附加用于我们的用例的配置。 您能否检查一次并确认这是否正常。

    我有一个具体的问题-我假设开关是模拟的、并且没有区分主机/器件端是连接到极端(D+、D-)还是连接到投射端(1D、2D)。 此外、该应用仅采用12Mbps 位速率。 您是否可以预见到此配置对枚举或信号衰减/损耗有任何问题? 我能够控制 这两个器件(处理器1和3)的 VBUS 感知、并且只能启用和控制主机器件(处理器2)的两个开关。

    我将在此处附加一个图像。 请查看这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandan:

    我要附加用于我们的用例的配置。 您可以检查一次并确认这是否正常。

    这个用例在我看来很好、我认为您提供的这个用例或设置不会有任何问题。

    我有一个具体问题-我假设交换机是模拟的、并且不区分主机/设备端是连接至极端(D+、D-)还是投端(1D、2D)。

    正确的、多路复用器需要使用外部信号进行切换、例如来自 MCU 或另一个 GPIO。

    我控制 两个设备(处理器1和3)的 VBUS 感知,并且只能从主机设备(处理器2)启用和控制两个交换机。

    您打算使用处理器2来控制 两个多路复用器的选择引脚吗? 如果这是你的意图,它将做你需要的,那么这应该是好的。

    如果您需要任何澄清或有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    谢谢! 我现在将继续、关闭该主题。