This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网合规性测试 TLK110PT

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279053/ethernet-compliance-test-tlk110pt

主题中讨论的其他器件:TLK110DP83848I

您好!

我们对我们的其中一个 PCBA 进行了布局更改、旨在提高以太网的信号完整性。

我们现在必须验证这一点、并希望执行以太网合规性测试。

我已找到以下文档:

 

https://www.ti.com/lit/an/snla239b/snla239b.pdf?ts = 1694507319138

 

我们会为 TI - TLK110PT 需要此文件、以便我们可以对各自的寄存器寻址。

您能为我们提供这方面的支持吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这适用于新设计吗? TLK110已成为 NRND 好几年了、因此我们建议换用我们更新的器件。  DP83848I 与 TLK110引脚 P2P (引脚21除外)。

      有关最佳电路板设计实践、请参阅设计和布局指南 SLVA531。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、它不适用于新设计。 这用于已经存在的设计。 我们仅做了一些修改、  以提高以太网的信号完整性。

    我们 需要适用于 TI 的同一文档- TLK110PT、以便可以对各个寄存器寻址。

    您能帮助我们吗?

    谢谢

    伊夫斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves:

    该器件已 NRND 好几年了、因此我所能提供的支持有限。  

    我们在 TLK110上提供的所有可用配套资料位于 TI 产品页面上: https://www.ti.com/product/TLK110

    从数据表来看、 TLK110似乎仅针对 IEEE802.3-2002第22条进行了测试。 您为 DP838xx 链接的应用手册针对 PMD 第25条。

    如果您告诉我您的系统要求和试图满足的合规性测试、我可以尝试为您的设计推荐合适的器件。

    此致、

    梅利萨