This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:使用两个 DP83825I 作为中继器模式

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279523/dp83825i-using-two-dp83825is-as-repeater-mode

器件型号:DP83825I

大家好、

我的客户希望使用两个 DP83825I 实现 DP83825I 的中继器模式。 在将 DP83825I 用作中继器模式时、我们有什么问题吗?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shunsuke。

    在中继器模式下使用2个 DP83825I 可以正常工作。  请参阅 数据表的第7.3.9节 RMII 中继器模式、了解如何在中继器模式下配置两个 DP83825I。 以下是数据表中该部分有关如何在中继器模式下连接 PHY 的图:

    此致、

    梅利萨