This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750:TL16C750PM 是否可像 SC16IS750IBS、128那样执行 UART 至 SPI 的转换?

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279397/tl16c750-is-tl16c750pm-possible-to-perform-uart-to-spi-conversion-like-sc16is750ibs-128

器件型号:TL16C750

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TL16C750PM、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

交叉参考显示 TL16C750PM 可用于替代 SC16IS750IBS、128。

SC75IS750IBS、128是一款在 UART 和 SPI 之间进行转换的器件。

TL16C750PM 是否可以执行 UART 和 SPI 转换?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL16C750专为与 PC 兼容的 ISA 总线而设计;它不支持 SPI 或 μ I²C。

    交叉参考工具出错;应显示"类似功能"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TL16C750既不具备 SPI 端口、也不具备将 UART 信号转换为 SPI 信号的能力。  

    在我们的收发器产品系列中、我想我们没有任何 UART 解决方案支持此类应用。  

    我对我们的产品进行了快速搜索。 我们的 MSP430微控制器可用作 SPI 转 UART 的桥接器。 我附上了介绍该操作的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaa796/slaa796.pdf?ts = 1697040906456和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我了解 TL16C750与  SC16IS750IBS、128不是完全兼容。

    这与我的理解是一样的。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享建议的 MSP430的 SPI 到 UART 解决方案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市