Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
我们将 DP83869HM 用作介质转换器(100BASE-TX 到100BASE-FX)。 有2个板、1个带有版本1 (ID:A0F 1 H)和一个修订版本3 (ID: A0F 3 h)。 两种电路板相同具有相同的硬件和软件、唯一的差异是 PHY 的修订版。 不存在通信或链路问题、两个电路板均按预期工作、且两个电路板上的寄存器读数相同。 但有一个现象我们无法完全理解。
PHY 修订版1板载: 当未将 FO 电缆插入 SFF 收发器时、几秒钟后、铜侧的另一个 PHY 将断开链路。 DP83869HM 还指示两侧均无链路。
PHY 修订版3板载: 当没有 FO 电缆插入 SFF 收发器时、DP83869HM 指示两侧无链路。 但铜侧的另一个 PHY 不会 断开链路。 当帧通过铜侧的另一个 PHY 发送到 DP83869HM 时、从 DP83869HM 接收帧并发送到 SFF 收发器、而 DP83869HM 的 ACT LED 闪烁。 要使其断开链路、我们必须从 SFF 收发器插入和输出 FO 电缆。 然后、铜侧的另一个 PHY 按预期断开链路。 另一种解决方案是通过 寄存器停用链路丢失通(LLP)。
由于我们需要 LLP 和 Rev.1版 PHY 按预期工作、因此我们无法理解为什么 PHY 的修订版3在修订版1中的行为不同。
非常感谢您提供任何帮助。