This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:DS90LV047ATMTC/NOPB

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279065/ds90lv047a-ds90lv047atmtc-nopb

器件型号:DS90LV047A

DS90LV047ATMTC/NOPB 标记为2M08AC 的具体日期代码是什么?2010年至2020年间日期代码标记的表示形式是否有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记为2M08AC 的特定生产日期代码是什么? 2010年至2020年期间、生产日期代码标记的表示是否有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我无法确认"2M08AC"生产日期代码。 生产日期代码遵循封装标签上的 YYWW (年-年-周-周)格式。 您是否能够拍摄并分享照片?

    我可以确认、生产日期代码在2014年从 YYWW 格式更改为 YYWW +5 。 这样可以将 DS90LV047A 的保存期延长至5年。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片标记首行打印:2M08AC  您可以根据此日期代码确认生产日期代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    前2个符号表示年份和月份。 "2"代表2002、但"M"不是我们使用的符号。  您能通过向我们发送图片来帮助我们验证标记吗?  

    请参阅下图以了解正确的格式。 如需更多信息、请 点击此处。

      

    此致、

    约什