This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:与 HDMI1.4兼容

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273273/tmds181-compatible-with-hdmi1-4

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:TMDS171

您好!

此产品是一款 用于 HDMI1.4b 的转接驱动器、数据速率高达3.4Gbps。

 产品是否与 HDMI1.4 (不是 HDMI1.4b )兼容?

此致

艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Einav、

    此器件与 HDMI 1.4b 兼容。  因此、它也与 HDMI 1.4兼容。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    在重定时器模式下、每通道 TMDS 2.5Gbps 的 VCC 和 VDD 电源电流是多少?

    第6.5段提到了  重定时器模式下每通道 TMDS 6Gbps 的电源电流。

    此致、

    艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    在重定时器模式下、每通道 TMDS 2.5Gbps 的 VCC 和 VDD 电源电流是多少?

    第6.5段提到了  重定时器模式下每通道 TMDS 6Gbps 的电源电流。

    此致、

    艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Einav、

    我将期待了解我们是否获得这些信息、并在明天与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Einav、

    我无法在重定时器模式下为每通道 TMDS 2.5Gbps 的 VCC 和 VDD 电源电流找到任何特性数据。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否具有重定时器模式下其他 TMDS 数据速率下 VCC 和 VDD 电源电流的特性数据?

    (最接近2.5Gbps/通道的数据速率)。

    谢谢。

    艾纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Einav、

    您是否有理由不考虑改用 TMDS171?

    TMDS171是一款 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器。  

    谢谢。

    扎赫