This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐 PCIe 转 USB 桥接器 IC

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320, XIO3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277015/recommend-pcie-to-usb-bridge-ic

主题中讨论的其他器件:TUSB7340TUSB7320XIO3130

您好!

您能帮助我们推荐 PCIe (Host)转 USB 3.0 (Device)解决方案吗?

要求

1. PCIe 转 USB 3.0

2. 2个或更多端口

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

       TUSB7340和 TUSB7320是 PCIe Gen2至 USB3桥接器。、但除了 TI.com 上的 Windows 驱动程序外、我们不支持驱动程序开发。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我的终端设备是一个 USB3接口 SOC。 如果需要连接四个或更多 SOC、我可能需要将两个 TUSB7340上行连接到一个 PCIe 开关。 您能否 为此推荐使用 TI PCIe 开关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

      我们有 XIO3130 PCIe Gen2 1:3开关。

    此致

    布赖恩