This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:终端电阻器

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279281/thvd4431-termination-resistor

器件型号:THVD4431

您好、专家!

我的客户想要使用 RS232C 和 RS485 (全双工模式)。 可以使用引脚启用或禁用端接电阻。 如果设置 TERM_TX = VIO 且 TERM_RX = VIO、则会在启用 RS 至485模式时启用端接电阻、并在启用 RS232C 模式时禁用端接电阻。 换句话说、客户无需通过外部器件控制 TERM_TX 引脚和 TERM_RX 引脚、即可启用和禁用内部终端电阻器。

这种理解是否正确?

此致、

内吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -232始终使用点对点连接、并且需要在接收器上连接50 kΩ 下拉电阻。 这是自动启用/禁用的。
    RS 至485可以使用更大的总线、其中只能在两端启用终端。 因此、可以从外部控制 RS 至485终端。

    如果您始终希望在 RS 至485模式下启用终端、则无需控制 TERM_XX 引脚。 但如果 THVD4431可能连接到总线的中间、则需要能够禁用这些电阻器。