This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:关于以太网 PHY 的启动

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278483/dp83tc814s-q1-regarding-bringup-of-ethernet-phy

器件型号:DP83TC814S-Q1

您好

我正在尝试启动具有 NXP MIPXRT1176处理器的以太网 PHY。 我能够从 PHY 模块读取 PHY_ID1和 PHY_ID2寄存器。

在这里、我需要有关为 PHY 设置100Mbps 的帮助。

一旦器件上电并尝试初始化、便了解器件正在哪个

从 BMCR 寄存器(0x0000)

*正常模式

*双工模式

从 BMSR 寄存器(0x0000)

*已设置 Jabber 检测位、

*自动否定完成位正在被设置

*链路状态已关闭

这里100Base-x 全双工位没有被设置、所以、它是正常的吗?

我在 PHY 模块的寄存器配置方面需要帮助、以使 PHY 能够运行 RGMII、SGMII 或 XMII 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveenkumar:

    什么是设置-您使用的是我们的 EVM 还是定制电路板?

    我需要有关 PHY 模块寄存器配置的帮助,以使 PHY 运行 RGMII、SGMII 或 XMII 模式

    这应通过搭接进行配置。 您尝试使用哪种模式? 我可以为您指出正确的自举配置。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我使用的是定制板、可以读写 PHY 的寄存器以及。

    我们正在尝试以 RGMII 模式启动。 如果我们可以获得一些与 MII 模式相关的信息、那也会很有帮助。

    请为上述模式提供寄存器配置

    下面是我们的系统中的电路、

    提前感谢、

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveenkumar:

    RGMII 通过硬件(HW)搭接进行配置、不能通过寄存器进行配置。 如果 PHY 的硬件配置正确、RGMII 应该会自动工作。

    MII 也是如此。 您无法使用寄存器在 MII 和 RGMII 之间切换。

    对于 RGMII 对齐模式配置、将 RX_D2 设置为模式1 (拉至高电平)、 RX_D1设置为模式0 (打开)、以及 RX_D0设置为模式0。

    对于 MII 模式、将 RX_D2设置为模式0、将 RX_D1设置为模式0、将 RX_D0设置为模式1。

    您可以在随附的检查清单中找到用于 RGMII 和 MII 模式的特定引脚连接。 有一个用于选择 MAC 接口的下拉菜单。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    梅利萨