This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何编写测试应用来在 DS90UB954-Q1上生成最大总线负载

Guru**** 2915420 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277491/ds90ub954-q1-how-to-write-test-application-to-generate-a-maximum-busload-on-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

您好、TI 专家!

我们正在开发一个 测试应用、以在 DS90UB954-Q1上生成最大总线负载:

该测试应用检查 DS90UB954-Q1是否 可以在最大总线负载下运行。

我的想法是:设置 摄像机上的 最大分辨率和最大 fps、以使该板可以生成并通过 DS90UB954运行的最大总线负载、这种情况仅生成我们的板可以生成的最大总线负载。

但如果像这样、则无法在 DS90UB954的数据表中生成最大总线负载。

那么、您可以指导我:

1. DS90UB954的最大总线负载是多少?

2.如何 在 DS90UB960解串器上生成最大总线负载

3.如何计算%总线负载

提前感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    要将哪个串行器与 DS90UB954和 DS90UB960配合使用? 主要考虑因素是确定串行器是否支持传入摄像头带宽。 串行器数据表会告诉您 它支持的最大带宽。  

    如果使用 DS90UB953等 CSI-2串行器、则计算来自成像仪的 CSI-2带宽的公式为:

    (HActive) x (VActive) x (帧速率) x (数据类型每像素位数) x 开销(如果未知则为25%)。

    您需要确保成像仪带宽不超过串行器规格。  

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的系统:

    我使用相机时:传感器是 IMX490, 串行器 是 DS90UB953

    您有没有关于此测试应用的示例? 如果是,请分享它,我真的很感激!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    Cindy 是 ooo、将在周一与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinh:

    您可以以 DS90UB953串行器将接受的最大视频带宽来运行摄像头(3.328Gbps)、并在 ALP 上运行映射工具以检查余量是否足够。 您可以在此处参阅地图工具用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts = 1696975993938

    请注意、FPD-Link 线路速率取决于您使用的 REFCLK 和所处的模式。 请参阅953数据表中的表7-7时钟模式。  

    此致、

    信迪