This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1211:TLK1211的 BSDL 文件

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270535/tlk1211-bsdl-file-for-the-tlk1211

器件型号:TLK1211

我想申请 TLK1211的 BSDL 文件。 由于该器件具有 JTAG 端口、因此需要

必须存在。   THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很遗憾、没有适用于 TLK1211的 BSDL 文件。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK1211提供了一个 JTAG 接口、此接口的用途是为部件提供边界扫描功能。 要使用此接口、供应商应提供器件的 BSDL 或".bsd"文件。 JTAG 接口还可以为 SERDES 格式化程序提供什么用途?    如需是否存在此文件、请咨询 TI 的工程部门。   THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我是 TI 工程部门的一名成员。  我已尝试查找此文件、 但遗憾的是、据我所知、 没有适用于此器件的文件。

    此外、以下 E2E 主题还指出 TI 不能提供 BSDL 文件。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781984/tlk1211-bsdl-needed

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这样的文件目前不存在,TI 是否可以创建一个?  如果没有、能否为 JTAG 技术等公司提供 th 必备信息来创建 BSDL 文件。  已经创建了一个电路板设计、假定边界扫描可用于 TLK1211、以满足雷神针对空军 F-15飞机雷达数据/信号处理单元模块合同中的错误检测要求。  由于 TI 是 JTAG 协会的章程成员之一、也许 TI 内部有一个专门致力于 JTAG 实施的小组。 假设 TLK1211具有 器件内部的边界单元和 JTAG 控制器?    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我将与我的团队讨论、看看我们能提供什么。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    只是想向您通报最新情况、让您知道我们仍在讨论我们可以提供何种支持。  我将计划在下周为您提供更多详细信息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的耐心等待、我们已对此进行了调查和讨论。  FAE 应联系您、了解有关本周的更多详情。  我将此问题标记为目前已解决、如果您 在本周的某个时间没有听到有关此问题的更多详细信息、请告知我们。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  提供的所有努力来定位 文件。