This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278607/dp83869hm-dp83869

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

团队、您好!

在100Mbps 介质转换器模式下、可以完全通过自举来运行 DP83869。 第9页的应用报告 SNLA318谈到了寄存器编程。

数据表指出、媒体转换器只能通过自举实现、无需寄存器编程。

提前感谢。

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    可以通过搭接或通过寄存器配置进入100Mbps 媒体转换器模式。

    您能否指出数据表中提到只能通过自举进行操作的确切句子? 这可以帮助我们为将来的客户弄清楚数据表中的语言。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melisa:

    数据表第38页的第9.4.7章媒介转换器模式中明确说明了这两种模式都是可行的、这当然也是

    偏置配置。

    因此、对于 SLNA318提到的应进行编程的寄存器、我感到有点惊讶。

    我将在 DP83869 EVAL 板上对其进行测试、并将读取寄存器提示、作为自举设置正确的反馈。

    感谢您的反馈、因此我选择对了。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    没问题。 感谢您指出这一点。 我们将努力改进数据表在未来修订版本中的语言。

    如果您没有其他问题、我将暂时关闭此主题。  

    此致、

    梅利萨