This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:IBIS 模型问题?

Guru**** 2452940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1280659/dp83869hm-ibis-model-issue

器件型号:DP83869HM

您好!

我已经下载了 DP839869HM IBIS 文件:snlm216a.zip

1)并且我想在 功率感知状态下执行 RGMII 仿真。 该 IBIS 模型是否与功率感知仿真兼容?

2) 2)如果是... 我认为可能会有问题、因为模型并不与任何 GND/VD8引脚相关联...甚至引脚48 (=连接 GND 的电源板)也被定义为 VSS:  

[引脚] SIGNAL_NAME MODEL_NAME R_pin L_pin C_pin
1 TD_P_A nC nA nA nA nA
2 TD_M_A nC nA nA nA nA
3VDDA2P5功率 nA nA nA
4 TD_P_B nC nA nA nA
5 TD_M_B nC nA nA nA
6VDD1P0功率 nA nA nA
7 TD_P_C nC nA nA nA nA
8 TD_M_C nC nA nA nA nA
9 VDDA2P5功率 nA nA nA
10 TD_P_D nC nA nA nA
11 TD_M_D nC nA nA nA
12 RBIAS NC NA nA
13 VDDA1P8电源 nA nA nA
14个 SOP DIFF_OUT NA nA
15 SON DIFF_OUT nA nA
16 SIP DIFF_IN nA NA (北美)
17 SIN DIFF_IN NA nA
18VDDIO 功耗 nA nA
19 XO GPIO NA NA NA
20 XI GPI NA NA NA NA NA
21 JTAG_CLK GPI NA nA
22 JTAG_TDO/GPIO_1 GPIO 不可用
23 JTAG_TMS GPI NA NA NA (北美)
24 JTAG_TDI/SD GPI NA NA NA NA (北美)
25 TX_D3 GPI NA NA NA NA
26 TX_D2 GPI nA NA (北美)
27 TX_D1 GPI nA nA
28 TX_D0 GPI nA nA
29 GTX_CLK GPI nA NA (北美)
30VDDIO 电源 nA nA
31 VDD1P0功率 nA nA nA
32 RX_CLK GPIO nA NA
33 RX_D0 GPIO nA nA
34 RX_D1 GPIO nA NA
35 RX_D2 GPIO nA NA
36 RX_D3 GPIO NA NA (北美)
37 TX_CTRL GPI NA nA
38 RX_CTRL GPIO NA NA NA
39 VDD1P0功率 nA nA nA
40 CLK_OUT GPIO nA NA
41 MDIO GPIO NA NA NA
42 MDC GPI NA NA NA NA NA
43 RESET_N/POWERGOOD GPI NA NA NA NA NA (北美)
44 INT_N/PWDN_N GPI NA nA
45 LED_2/GPIO_0 GPIO nA NA
46 LED_1 GPIO nA NA
47 LED_0 GPIO nA nA
48VDDA1P8电源 nA nA nA
|

感谢您的帮助。
B.R.

蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    仿真不能感知功率、但您可以为 GPIO 模型选择 VDDIO 值(1.8、2.5或3.3) V。

    此致、

    梅利萨