主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1
您好!
我们使用 DP83TC812R-Q1芯片开发具有100Base-T1接口的电路板。
我们已使用载板检查此情况、如以下连接。 
我们已经隔离了 DP83867ERGZR 芯片连接。
检测到链路。 通过 MDIO、MDC 线路通信正常。
但我们无法执行 Ping 操作。
它显示*网络无法访问*
我已在下面附上了此问题的日志。
驱动程序已加载
nVidia@Tegra-ubuntu:~$ sudo dmesg | grep -i eth
[sudo] NVIDIA 的密码:
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[4.223949] hns3: Hip08系列的 HiSilicon 以太网网络驱动程序-版本
[4.248077] igb:英特尔千兆以太网网络驱动程序
[4.296360] usbcore:已注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[7.424211] OTEE:探测导管方法。
[12.965592] nvethernet 2310000.以太网:添加到 iommu 组51
[12.971985] nvethernet 2310000.Ethernet: failed to read skip Mac reset flag,default 0
[12.980167] nvethernet 2310000.以太网:无法读取 MDIO 地址
[12.986718] nvethernet 2310000.ethernet:无法读取 NVIDA、PAUSE_FRAMES,因此将默认支持设置为 DISABLE
[12.997548] nvethernet 2310000.ethernet: setting to default DMA bit mask
[ 13.004464] nvethernet 2310000.以太网:缺少 NVIDIA,PAD_auto_cal_pu_offset,设置默认值0
[ 13.013583] nvethernet 2310000.ethernet:missing nvidia, pad_auto_cal_pd_offset, setting default 0
[ 13.039802] nvethernet 2310000.以太网:以太网 MAC 地址:48:b0:2d:94:41:3d
[ 13.047748] nvethernet 2310000.以太网:DT 中的 MACsec param 缺失或禁用
[ 13.055538] nvethernet 2310000.以太网:DT 中不支持/未启用 MACsec
[ 13.065800] nvethernet 2310000.以太网: eth0 (HW ver: 53)创建了8个 DMA 通道
[ 18.883875] TI DP83TC812CS2.0 2310000.以太网:00:~~~~~~~~~~~ 已加载~~~~~~~~~~~
[ 18.884279] MDIO_BUS 2310000.以太网:~~~~~~~~~~ 在地址0处打印 phy
[ 19.100012] TI DP83TC812CS2.0 2310000.以太网:00:~~~~~~~~~~~ 已加载~~~~~~~~~~~
[63.126826] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH0:链路就绪
[63.127398]以太网2310000.以太网 eth0:链路已接通- 100Mbps/全-流控已关闭
驱动器自举寄存器
NVIDIA@Tegra-ubuntu:~$ sudo dmesg | grep -i dp83
[ 18.670154] dp83812_read_strap 配置:strap 配置为0x4280
[ 18.883875] TI DP83TC812CS2.0 2310000.以太网:00:~~~~~~~~~~~ 已加载~~~~~~~~~~~
[ 18.884494] dp83812_read_brands:strap 配置为0x4280
[ 19.100012] TI DP83TC812CS2.0 2310000.以太网:00:~~~~~~~~~~~ 已加载~~~~~~~~~~~
未分配 IP
NVidia@Tegra-ubuntu:~$ ifconfig
ETH0:flags=4163 MTU 1500
inet6 fe80::ae9f:68c9:9e64:82d prefixlen 64 scopeid 0x20
乙醚48:b0:2D:94:41:3D txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包73字节12523 (12.5KB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
LO:flags=73 MTU 65536
iNet 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
循环 txqueuelen 1000 (本地回送)
RX 数据包1110字节71114 (71.1 KB)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包1110字节71114 (71.1 KB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
错误消息
NVIDIA@Tegra-ubuntu:~$[ 264.950727] nvethernet 2310000.Ethernet: Failed to report error:Reporter ID:0x0、Error code:0x1001、return:-19
已使用静态和动态 IP 配置尝试 Ping。
NVIDIA@ó n Tegra-ubuntu:~$ ping 8.8.8.8
Ping:连接:无法访问网络
nVidia@Tegra-ubuntu:~$ sudo ethtool eth0
[sudo] NVIDIA 的密码:
ETH0的设置:
支持的端口:[ TP MII ]
支持的链接模式:未报告
支持的暂停帧使用:对称仅接收
支持自动协商:否
支持的 FEC 模式:未报告
通告的链路模式:未报告
广播的暂停帧使用:否
广播的自动协商:否
广播的 FEC 模式:未报告
速度:100Mb/s
双工:全双工
端口:双绞线
PHYAD:0
收发器:内部
自动协商:关闭
MDI-X:未知
支持唤醒:D
唤醒:D
当前报文级别:0x00000000 (0)
检测到链路:是