This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:均衡功能

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1281268/sn65dphy440ss-equalization-feature

器件型号:SN65DPHY440SS

您好、团队成员:

在数据表中、该器件具有接收均衡器、可在500MHz 下启用高达4dB。

这意味着、如果输入信号沿数据线衰减了4.5dB、那么与原始信号相比、此器件可以输出衰减了0.5dB 的信号?

(因为4.5dB - 4dB = 0.5dB)

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    这意味着如果输入信号沿数据线衰减了4.5dB,此设备就可以输出一个衰减信号为0.5dB 的信号(与原始信号相比)?

    可以。 器件将只能补偿4.5dB 总损耗中的4dB。 因此、建议缩短布线长度、或通过另一种方法来减轻进入器件接收器侧的过度损耗。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原市

    接收器均衡通过选择性地提升高频数据、在信号路径的接收端工作。 均衡器电路的频率响应在理想情况下与均衡器尝试补偿的传输介质的损耗曲线完全相反、这导致数据在目标频段具有零衰减。 这样、均衡器有助于补偿通道中的插入损耗、并降低 ISI。

    在您的示例中、DPHY440均衡器将提供4dB 补偿、使得0.5dB 损耗未得到补偿。

    谢谢

    大卫